搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
项目备份
FactoryTalk Optix Studio
自动创建项目的备份。
在以下情况下,项目会自动备份:
在您保存项目时
将项目更新为较新版本的
FactoryTalk Optix Studio
从备份中还原项目。请参见
还原项目
。
备份文件夹的默认位置是:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
每个项目文件夹由其他子文件夹组成,其中包含以下类型的备份:
自动
。三份备份,在保存项目时执行。
恢复
。一份备份,在打开已损坏的项目并尝试修复它时执行。请参见
还原项目
。
升级
。两个备份,在将项目更新为较新版本的
FactoryTalk Optix Studio
时执行。
项目
备份
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal