OPC UA 证书和密钥

OPC UA 证书和密钥

要进行安全的通讯,OPC UA 应用程序必须具有相应的公共证书和相应的私钥。
可以对具有 OPC UA 服务器对象的项目和具有 OPC UA 客户端对象的项目使用相同的认证机制。请参见OPC UA 通信安全
可以在设计时或运行时设置其他 OPC UA 应用程序的受信任证书。在设计时为以下项设置证书:
  • 可用的证书
  • 在运行时不可用的功能
重要提示: 在设计时,当已知应用程序的证书发生变化时:
  • 重复进行配置。
  • 重新发布
    FTOptixApplication
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal