- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
编辑事件记录器
可在中间的窗格中和
属性
中编辑事件记录器。先决条件
- 要编辑事件记录器,请执行以下操作:
- 在项目视图中,双击事件记录器对象。
- 要更改想记录的变量,请在编辑器中展开类别以选中或清除变量复选框,然后选择应用。重要提示:当选择要记录的变量时,将在要记录的事件字段下面自动设置动态链接。动态链接指向自动选择的相应事件参数。如果事件参数不表示所关注的数据,请在动态链接对话框中选择其他属性。可以使用动态链接或转换器(例如,字符串格式器)组合多个事件参数。
- 要更改事件记录器属性,请在属性中设置:
- 已启用:
- 真。记录器将记录事件。
- 假。记录器将不记录事件。
- 区域设置。基于区域设置 ID(例如en-US)存储在数据库中的本地化字符串的翻译。
- 数据库。用于存储记录器数据的数据库。
- 要添加事件配置并记录关注的事件,请执行以下操作:
- 在属性中,选择事件配置旁边的。
- 在事件配置下,设置#事件源。源事件源值侦听子树值任何项目对象:(无值)真节点/对象及其所有子对象:动态链接(父节点/对象)真特定项目对象:动态链接(特定对象)假
- 在事件类型中,选择所关注的事件类型。小贴士: 考虑为审计事件类型创建专用的事件记录器。
- 在中间的窗格中,选择要记录的变量,然后选择应用。重要提示:当选择要记录的变量时,将在要记录的事件字段下面自动设置动态链接。动态链接指向自动选择的相应事件参数。如果事件参数不表示所关注的数据,请在动态链接对话框中选择其他属性。可以使用动态链接或转换器(例如,字符串格式器)组合多个事件参数。
- 要仅记录在用户与应用程序交互时生成的事件,请将排除非交互式会话设置为真。
- 要删除事件配置并停止记录特定事件,请在属性中选择事件配置旁边的#。删除
提供反馈