搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置 XY 图表
配置 XY 图表以显示数据。
在
项目视图
的
UI
中,右键单击一个容器,然后选择
新建
数据控件
XY 图表
。
(可选)在
属性
中,设置:
缩放
。图表的缩放级别。
居中 X
:图表居中的 X 坐标。
居中 Y
:图表居中的 Y 坐标。
键可见
。显示或隐藏笔的图例。
执行以下任一操作:
添加标尺线笔
。
添加数组线笔
。
添加多边形笔
。
XY 图表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal