配置视频

在项目中插入视频文件容器,并将视频文件放入其中。使用项目本地的视频文件,或使用远程视频。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击某个容器,然后选择
    新建
    内容
    视频
  2. 路径
    中,可以:
    • 选择
      浏览
      并选择要显示的本地视频。
      小贴士:
      要查找条目,请开始在
      选择文件
      中键入要查找的条目名称。
      如果在
      选择文件
      中没有看到该文件,请选择
      导入文件
      ,在
      导入文件
      中选择要导入的文件,然后选择
      选择
    • 输入要显示的远程视频文件的地址。
  3. (可选)设置自动播放选项。
    • 自动播放
      。视频将自动播放。默认情况下禁用。
    • 静音
      。视频将在没有声音的情况下播放。默认情况下禁用。
    • 循环
      。指定视频的播放次数。默认值为
      1
  4. (可选)
    静音
  5. (可选)设置
    外观
    大小和布局
    属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal