搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置垂直布局
要配置水平布局,请添加水平布局对象和子对象,然后调整属性。
在
项目视图
中,右键单击包含垂直布局对象的节点,然后选择
新建
容器
垂直布局
。
在垂直布局下添加或移动子图形对象。
有关如何移动图形对象的更多信息,请参见
移动节点
。
例如,在垂直布局下添加按钮以创建一排按钮。请参见
按钮
。
子对象逐个分布在一列中。
(可选)在
属性
中,设置如何分布子图形对象:
内容对齐
:
顶部对齐
。将子对象锚定到垂直布局的顶部。
居中
。将子对象锚定到垂直布局的中心。
底部对齐
。将子对象锚定到垂直布局的底部。
换行
。如果在垂直布局高度内容纳不了子对象,则换行。
换行设置为真
换行设置为假
水平间隙
。垂直布局的各列换行子对象之间存在水平空间。
垂直间隙
。水平布局的子对象之间存在垂直空间。
垂直布局
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal