配置数字调整框

添加数字调整框对象并编辑其属性。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击要包含数字调整框的容器,然后选择
    新建
    基本控件
    数字调整框
  2. (可选)在
    属性
    中,调整数字调整框设置:
    • 。起始值。数值或指向具有数值的变量的动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    • 最小值
      。可以为数字调整框设置的最小值。
      小贴士: 如果值不在
      最小值
      最大值
      之间,数字调整框的边框将短暂变为红色,值将恢复为先前的值。
    • 最大值
      。可以为数字调整框设置的最大值。
    • 增量
      。使用按钮递增或递减值时,值增大或减小的量。
    • 输入格式
      。所显示的值的格式。
    • 可编辑
      。允许使用键盘上的键输入数字调整框值。
      小贴士: 即使
      可编辑
      设置为
      ,您仍然可以使用数字调整框按钮来增大或减小数字调整框值。
    • 显示按钮
      。显示用于增大或减小值的按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal