选项按钮

在一组互斥的选项中选择一个选项。

使用案例

提供互斥选项。例如,从备用机械组件列表或应用程序模式列表中选择条目。
小贴士: 要创建一组互斥选项,可在单个容器对象下创建多个不同的
选项按钮
对象。

示例

animated screen shot showing the ability to select one of three options
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal