- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
通用属性
UI 对象的可用属性取决于所选对象。
提醒事项:
对于任何具有非特定数字值的属性,“自动”值等于 -1。如果在属性中双击“自动”,则会显示 -1。如果在属性中输入 -1,则该值将显示“自动”。
属性 | 说明 | 值 |
---|---|---|
名称 | 对象的名称。 | 字符串值。 |
类型 | 对象的类型。 | 不可编辑的值。 |
外观
属性 | 说明 | 值 |
---|---|---|
可见 | 对象在运行时的可见性 |
|
已启用 | 对象是否允许用户在运行时进行交互 |
|
不透明度 | 对象的透明度 | 从 0 到 100 的数字值,0 表示对象透明。 |
闪烁 | 允许对象周期性闪烁,在对象不可见时被忽略 |
|
旋转 | 对象绕中心点旋转 | 数值。正值表示顺时针旋转,以度为单位。 |
边框颜色 | 对象边框的颜色 | 为所链接的标签选择或输入的任何颜色。 |
填充颜色 | 对象的填充颜色 | 为所链接的标签选择或输入的任何颜色。 |
边框粗细 | 对象边框的粗细(以像素为单位) | 数值。 |
圆角半径 | 矩形角的曲率(以像素为单位) | 数值。 |
点击可视 | 用户是否可以选择在运行时执行事件方法的对象 |
|
移动对象 | 确定对象或祖先对象在运行时是否可移动。 |
|
大小和布局
属性 | 说明 | 值 |
---|---|---|
水平对齐 | 在窗口中水平对齐所选对象 |
|
垂直对齐 | 在窗口中垂直对齐所选对象 |
|
宽度 | 对象的宽度 | 以像素为单位的数值 |
高度 | 对象的高度 | 以像素为单位的数值 |
左边距 | 窗口左边缘和对象左边缘之间的距离(以像素为单位) | 数值 |
上边距 | 窗口顶部和对象顶部之间的距离(以像素为单位) | 数值 |
右边距 | 窗口右边缘和对象右边缘之间的距离(以像素为单位) | 数值 |
下边距 | 窗口底部和对象底部之间的距离(以像素为单位) | 数值 |
提供反馈