配置通过 FTP 定期进行文件传输

配置通过 FTP 定期进行文件传输

结合使用
FTPClientLogic
PeriodicActionLogix
,自动按定期和非交互方式上载和下载文件和文件夹。可以使用此 FTP 服务器配置来自动在设备之间传输文件和文件夹。
  1. 创建
    C:/FtpServer
    文件夹,然后在该文件夹内创建
    myDocument.txt
    文件。
  2. 在 FTP 服务器上将
    C:/FtpServer
    设置为起始文件夹。
  3. 启动 FTP 服务器。
  4. 要使用位于
    模板库
    中的 FTP 服务器,请参见FTP 服务器配置,然后在
    FTPClientLogic
    脚本中配置 FTP 服务器的连接参数。
    要传输的文件和文件夹已通过
    FileTransferDownload
    FileTransferUpload
    进行配置。
    项目中的页面包括:
    • FTP 客户端配置
      。可用于更改 FTP 客户端的配置参数。
      OverwriteExistingItems
      开关定义是否必须覆盖现有文件。
    • 传输文件
      。显示如何使用
      ConnectFTPClient
      DisconnectFTPClient
      方法连接和断开 FTP 客户端,以及如何使用
      DownloadItem
      UploadItem
      方法进行下载和上载。
    • 定期备份方法
      。用于通过
      PeriodicActionLogic
      脚本定期下载给定文件。此脚本中配置的
      Period
      设置为 30 秒,
      Action
      设置为
      DownloadItem
      。请参见下载示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal