CREATE 子句

CREATE 子句

CREATE
语句对
TABLE
INDEX
提供部分支持。
重要提示: Influx 数据库解析器不支持
CREATE
语句(包括
TABLE
INDEX
)。通过客户端 API 只能管理或修改显式模式。有关更多信息,请参见https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/

示例

CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal