搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
对报警进行证实和确认
在运行时对活动报警进行确认和证实。对报警进行应答表明用户已经注意到该报警。证实报警表明报警的引发原因已得到解决。
在运行时,在
报警网格
中:
选择报警。任何交互操作仅应用于网格中的选定报警。
不选择报警。任何交互操作都应用于网格中的所有报警。
选择:
确认
或
全部确认
。确认您已认识到选定报警或所有报警。
证实
或
全部证实
。证实选定报警或所有报警的来源已得到解决。
将出现在相关的报警列中。
报警
对报警自动进行证实和确认
确认
证实
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。