- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
以 UTC 时区查看报警日志事件
在运行时,
报警历史记录网格
小组件的数据网格
对象在时间戳
列中显示日期和时间。设备的本地时区显示的时间使用的是事件的 LocalTime
属性。通过配置事件的时间
属性来以 UTC 标准时区查看报警日志事件。- 在主工具栏中,选择。模板库
- 在模板库中,将报警历史记录网格对象从Widgets拖到UI文件夹中的所需文件夹中。小组件将出现在节点中。
- 在选择了小组件的数据网格时,在时间戳或其他列的文本属性中,选择。更改动态链接
- 在“动态链接”窗口中,选择。
- 选择选择。
提供反馈