此版本中的已知异常

该列表列出了
FactoryTalk Optix
版本 1.3.x 中的已知异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
在控制器路径中有多个背板的计算模块无法与控制器通信
如果控制器路径中有多个背板,则该计算模块无法与控制器通信。例如,如果路径为 Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3,则该模块无法与控制器通信。但是,类似于 Backplane\3 或 Backplane \1\A\10.220.173.66 的路径允许模块与控制器通信。 
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
图像在运行时不显示 (3140280)
如果项目中的图像文件未显示在运行时应用程序中,请使用第三方应用程序来缩小图像。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
当项目名称包含特殊字符时无法导出文件 [3110366]
文件名不能包含特殊字符。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中
如果为 Modbus 工作站将字符串错误地配置为离散输入且所有其他标签读取失败时,不会显示错误 (2351429)
将字符串标签分配到离散输入内存区域不会显示错误消息,并且会导致包含配置错误标签的 Modbus 工作站上所有标签的读取错误。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
使用 OneDrive 重命名用户定义的库可能会导致同步错误 (2348900)
不建议将 OneDrive 用于存储用户定义的库,并且可能会在重命名库时导致同步错误和重复文件。如果尝试使用 OneDrive 重命名库,可在重命名库时取消关联 OneDrive。要取消关联 OneDrive,请参阅“关闭、禁用或卸载 OneDrive”。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
如果仅修改一个范围,则无法显示迷你图范围 [3153055]
如果仅修改迷你图的“范围上限”值或“范围下限”值,则迷你图中不会显示范围。同时修改“范围上限”值和“范围下限”值,才能在迷你图中显示范围。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
除非重新启动 FactoryTalk Optix,否则不会显示自定义库元素 (2371413)
在重新启动
FactoryTalk Optix
之前,添加到自定义库的元素不会显示在库搜索中。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
无法启动 FTOptixRuntime.exe [3187395]
如果将项目导出到名称中包含特殊字符的文件夹,则 FTOptixRuntime.exe 无法启动。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
无法仿真项目 [3196019]
如果将 FactoryTalk Optix Studio 安装在包含特殊字符的文件夹中,则仿真器无法运行包含 Rockwell Automation EtherNet/IP 工作站的项目。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正
此异常首次出现在版本 1.3.0 中
视频支持在某些 Windows DirectX 配置中可能滞后 [3251408]
将环境变量 FTOPTIX_RHI_BACKEND 设置为“opengl”可能可以解决此问题。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正
此异常首次出现在版本 1.3.1 中。
并非始终支持特殊字符 (2123530)
PDF 文件名和 FTP 服务器用户名支持特殊字符,但在设备上使用拼音输入法时不支持。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
无法部署到具有无效名称的设备 [2239099]
部署到其名称中包含斜杠的设备会导致错误或导致应用程序未在设备上运行。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
某些视频可能不会在运行 Microsoft Windows 的计算机上播放 (2212837)
如果在运行 Microsoft Windows 的计算机上模拟项目,则某些视频可能不会播放。如果将项目部署到设备,则会播放视频。
此异常首次出现在版本 1.1.0 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal