应用程序说明

以下应用程序说明适用于
FactoryTalk Optix
版本 1.3.x。

威胁缓解措施

  • 请勿丢失含有所导出的
    FactoryTalk Optix 应用程序
    的 U 盘。U 盘中包含可检查的字段、凭据、证书和哈希密码。
  • 保护对
    Rockwell Automation
    所制造设备的物理访问。
  • 切勿使连接的设备无人看管。保护对设备的物理访问,并使日志不受通过远程协助工具建立的设备 Web 界面、连接的诊断会话和文件系统访问的影响。
  • 防止对设备进行未经授权的物理访问。保护对设备的物理访问,并提高由自定义逻辑生成的应用程序文件的安全级别。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止
    FactoryTalk Hub
    刷新令牌文件失窃。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止
    FactoryTalk Hub
    刷新令牌文件被移除。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在登录 GitHub 时防止攻击。

功能预览

标记为预览的功能不应在生产环境中使用。功能预览包括:
  • FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器和仿真器中的 RA EtherNet/IP 通信驱动程序
  • 连接的 IDE 模式
  • 文件签名和验证库对象
  • 提供信息模型图形的模型分析
  • Micro 控制器驱动程序。通过以太网或串行端口连接 Micro800™ 和 MicroLogix™1400 控制器。
  • 智能对象/Edge App
  • 直接变频器连接
  • RAEthernet IP 标签导入程序为导入的标签添加了扩展属性 - 说明、工程单位、最小值、最大值,以及用于布尔标签的 State0/State1。这些扩展属性将显示 HMI 设备上控制器的值。

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器

可通过 FactoryTalk Hub 在 Web 浏览器中使用 FactoryTalk Optix Studio。

编辑器功能支持

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器支持 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器的所有功能,但以下功能除外:
  • 通过“输出”选项卡保存日志。
  • 编辑 NetLogic 文件。
  • 打开 FactoryTalk Optix 帮助。
  • 在“输出”选项卡中显示日志路径。
  • 添加文件和图像(通过将它们拖放到 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器中)。
  • 可以使用“命令”>“核心命令”>“重新启动”方法在运行时重新启动应用程序。

仿真器功能支持

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器仿真器支持 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器仿真器的所有功能,但以下功能除外:
  • 在运行时仿真器中控制
    Web浏览器
    对象。
  • 在运行时仿真器中控制
    PDF查看器
    对象。
  • 在运行时仿真器中控制
    视频
    对象。
  • 在运行时仿真器中控制
    窗口
    对象。

RA EtherNet/IP 驱动程序 - 以太网通信模块支持

不能将 1756-ENET EtherNet/IP 网桥模块与 RA EtherNet/IP 驱动程序结合使用。

GitHub 和 GitLab 连接

在此版本中,改进了 GitHub 和 GitLab 连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal