将与报警关联的过去事件的相关日志存储在数据库中。
在
项目视图
中,右键单击
数据存储
,然后选择
新建
嵌入式数据库
。
将光标悬停在
嵌入式数据库1
上,选择
并输入
AlarmDB
。
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Alarms Event Logger
。
在
组件
下面,将
报警事件记录器
拖到
项目视图
中的
记录器
上。
选择
关闭
。
在
项目视图
中,选择
报警事件记录器1
。
在
属性
中,在
数据库
和
ProjectName
数据存储
AlarmDB
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal