入门

入门

熟悉
FactoryTalk®Optix
环境中的术语、设计理念和工作流并创建第一个项目。
了解
FactoryTalk Optix
组件、
FactoryTalk Optix Studio
接口和基本概念。请参见FactoryTalk Optix 概述
配置
FactoryTalk Optix Studio
选项并设置日志级别。请参见FactoryTalk Optix Studio 配置
开发和运行您的第一个项目。请参见快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal