重命名角色

重命名角色

对角色进行重命名以更改用户所分配到的角色的名称。例如,将 Supervisor 角色重命名为 Manager 角色。一次可以重命名一个角色。
从配置板页面或
项目视图
对角色进行重命名。
  1. 以下任一选项:
    • 选择
      打开配置板页面
      ,然后选择
      管理用户和组
    • 项目视图
      中,展开
      安全
      角色
  2. 角色
    下面,右键单击要重命名的角色。
  3. 选择
    重命名
    并为该角色键入新名称。
    要从
    项目视图
    对角色进行重命名,右键单击该角色,选择
    重命名
    ,然后输入新名称。
该角色将在配置板页面和
项目视图
中进行重命名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal