以标准本地时区查看报警

以标准本地时区查看报警

要以标准时区查看报警,可以在
报警网格
报警历史记录网格
中以标准 UTC 时区显示报警事件。在
模板库
中为网格对象配置时区。
  1. 选择
    模板库
  2. 模板库
    中,选择
    Widgets
  3. 报警网格
    报警历史记录网格
    Widgets
    拖到
    UI
    文件夹中的所需节点中。
  4. 模板库
    中,选择
    关闭
  5. 项目视图
    中,展开报警网格,然后选择
    AlarmsDataGrid
  6. 属性
    中,展开
    Timestamp
  7. 文本
    属性中,右键单击
    复杂动态链接
    ,然后选择
    重置值
  8. 选择
    更改动态链接
  9. 在“动态链接”窗口中,配置:
    • 报警网格
      。展开
      别名
      ,选择
      {Item}[…]
      AlarmCondition
      ,然后选择
      Time
      变量。
    • 报警历史记录网格
      。展开
      别名
      ,选择
      {Item}[…]
      PointedNode
      ,然后选择
      LocalTime
      。选择
      LocalTime
      后面的
      Edit
      ,然后键入
      Time
  10. 选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal