配方编辑器

配方编辑器

配方编辑器小组件包含为了在运行时显示和管理配方而所需的图形对象和 NetLogic。
使用配方编辑器小组件可以:
  • 在编辑或加载控制器的过程中显示所存储配方的成分和值
  • 创建、编辑或删除配方
  • 将配方存储在数据库中
  • 将配方从
    FactoryTalk Optix 应用程序
    加载到控制器中
  • 将配方从控制器加载到
    FactoryTalk Optix 应用程序

界面

配方编辑器界面
配方编辑器条目
条目
名称
说明
1
配方名称
为新配方分配名称,或选择现有配方。
2
配方控制按钮
  • 保存
    。在编辑过程中将配方存储在数据库中。
  • 删除
    。从数据库中删除所选配方。
  • 加载
    。将配方值从控制器加载到
    FTOptixApplication
    中。
  • 应用
    。在控制器上应用所选配方。
3
成分列表
配方模式成分。
4
成分值编辑器
配方成分的可编辑值。
5
应用的成分值
控制器上成分的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal