- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
在设计时配置受信任的服务器证书
将导入具有 OPC UA 客户端对象的节点时所拒绝的服务器证书设置为受信任的证书,以便在设计时能够导入这些节点。
可以通过以下方式移动证书:
- 手动,仅在 Windows 目标上使用 Windows 资源管理器。
- 远程,通过使用FactoryTalk Remote Access。
- 通过使用相同的应用程序。
- 将该证书从ApplicationFiles/PKI/Rejected移到ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs。
提供反馈