OPC UA 配套规范

OPC UA 配套规范

默认情况下,
FactoryTalk Optix Studio
为选定的
OPC UA 配套规范
提供有限的支持。

受支持的
配套规范

默认情况下,可在
FactoryTalk Optix Studio
中使用以下
配套规范
  • DI
  • PackML
  • Machinery
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC v2
要添加对更多
配套规范
的支持,可以将它们导入到项目中。如果导入的
配套规范
不符合 OPC UA 要求,
FactoryTalk Optix Studio
将显示警告。
类型视图
包含了
配套规范
文件夹中可用的
配套规范
节点。

限制

限制
说明
不创建可选的对象实例声明
例如,
WSMachineType
Weihenstephan
规范的对象。它包含未创建的可选对象实例声明 (
Counters
)。
当不同父项共享 EU 变量时,将复制这些变量
当供应商声明工程单位变量并从多个节点引用该变量时,会为每个引用工程单位的节点复制工程单位变量。
仅显示一个父节点
如果导入的信息模型中包含由一个以上具有聚合引用或组织引用(或继承的引用)的节点,则仅导入一个节点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal