小组件

小组件

小组件是预配置的对象,可在运行时与设备进行交互并配置设备。例如,设置日期和时间并/或将 FactoryTalk Optix 应用程序加载到设备上。
小组件包括:
  • FactoryTalk Remote Access 小组件
    。将设备连接到
    FactoryTalk®Remote Access
    服务器,然后管理与设备的远程连接并提交辅助请求。
  • 日期和时间小组件
    。指定设备的时区、日期和时间、时间同步和本地网络时间协议。
  • “设备设置”小组件
    。配置应用程序和固件更新,更改设备名称,以及查看设备的产品信息和诊断。 
  • “网络设置”小组件
    。启用 DHCP 客户端并为设备网络指定 IP 地址、掩码、网关和 DNS 设置。
  • 加载应用程序小组件
    。将 FactoryTalk Optix 应用程序从 USB 驱动器加载到设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal