数据控件对象用于在应用程序界面中显示数据。从项目节点或数据库获取数据。
对象
说明
组合框
在运行时从下拉列表中选择条目。
列表框
在运行时从列表框中选择条目。
数据网格
在表中显示数据。
趋势
显示趋势,这些趋势显示从一个或多个变量中实时记录或读取的值。
XY 图表
显示图形中二维变量的值。
饼图
以饼图形式显示数据。
柱状图
以条形图形式显示数据。
预定义的图形对象
组合框
列表框
数据网格
趋势
XY 图表
饼图
柱状图
迷你图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal