配置 Web 浏览器

配置 Web 浏览器

添加 Web 浏览器对象以在运行时显示 Web 内容。
  1. 项目视图
    UI
    下,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    内容
    Web 浏览器
  2. 属性
    URL
    中,输入要在运行时显示的网站地址。
    小贴士: 输入的地址必须以协议开头。例如,
    https://rockwellautomation.com
  3. (可选)在
    隐身模式
    下,选择以下任一选项:
    • 。Web 浏览器将在隐身模式下运行,不存储高速缓存。
    • 。Web 浏览器不在隐身模式下运行,并且会存储高速缓存。此模式仅适用于本地画面引擎,而不适用于 Web 画面引擎。
    小贴士: 默认情况下,Web 浏览器对象以隐身模式运行。可禁用隐身模式以将渐进式 Web 应用程序 (Progressive Web App, PWA) 嵌入到项目中,然后在不访问 Internet 的情况下使用 PWA。禁用隐身模式仅适用于本地画面引擎。
  4. (可选)在
    自定义标头
    中,输入标头以在 API 调用中发送额外信息。
    每个标头必须采用以下格式:
    header_property
    :
    header_proprty_value
    。通过多行输入标头来将其分隔开。
    header_a:value_a header_b:value_b
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal