创建变量

创建变量

创建一个模拟从控制器接收的原始数据的变量,以及一个以温度单位呈现控制器数据的模拟量变量。
  1. 创建一个模拟从控制器接收的原始数据的变量:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      变量
    2. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      FromPLC
    3. 属性
      中,将
      FromPLC (Int32)
      属性值设置为
      60
  2. 创建一个将控制器数据呈现为温度单位的模拟量变量:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      模拟量变量
    2. AnalogValue
      ProjectName
      模型
      FromPLC
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 选择动态链接旁边的
      <无>
      并选择
      温度: 摄氏度
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal