- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
审计签名引用
通过设置
SigningController
和审计签名
属性来配置电子签名工作流。SigningController 对象
SigningController
对象指定电子签名工作流的默认设置。属性 | 说明 |
---|---|
允许用户签名 | 授权用户完成签名工作流。 |
允许组签名 | 授权组完成签名工作流。 |
允许用户双重签名 | 授权用户作为双重签名工作流中的第二个用户。 |
允许组双重签名 | 授权组作为双重签名工作流中的第二个用户。 |
DefaultWorkflowType | 默认的电子签名工作流类型。
|
审计签名属性
将
审计签名
属性与变量相关联,以便在变量值发生变化时触发电子签名工作流。审计签名
的配置会覆盖 SigningController
的默认配置。属性 | 说明 |
---|---|
工作流类型 | 电子签名工作流类型。 |
用户 | 授权用户完成签名工作流。 |
组 | 授权组完成签名工作流。 |
提供反馈