- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建别名
通过创建别名可创建变量类型,该变量类型指向具有
NodeId
属性的节点。- 在项目视图中,选择要包含别名的对象或对象类型。
- 在属性中,选择,然后选择别名。小贴士: 某些对象可能包含多个别名。例如,可向一个面板对象添加多个别名。属性中将出现包含类别属性的别名#。
- (可选)将鼠标悬停在别名末尾,选择,然后输入别名的新名称。
- 在属性中,配置别名:
- 要为可重用对象配置别名,请在类别和相对引用节点之间创建一个动态链接,然后在别名和源节点之间创建一个动态链接。#其中,#是别名对象编号。
- 要在设计时设置源,请在别名和源节点之间创建动态链接。#类别属性值中将自动填充相对引用节点。
- 要使源在运行时可设置,请在类别和相对参考节点之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈