- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建电机对象
创建示例电机对象数据以填充列表框和仪表。
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择并输入Motor。
- 添加和配置变量:
- 在属性的顶部,通过选择和变量添加两个变量。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择并输入以下内容:
- Speed
- Acceleration
- 将模型对象转换为对象类型:
- 在类型视图中,双击模型。
- 在项目视图中,将Motor拖到类型视图中。
- 创建和组织电机对象实例:
- 在项目视图中,右键单击模型文件夹,然后选择 。
- 将光标悬停在文件夹上,选择并输入MotorObjects。
- 在项目视图中,将Motor拖到MotorObjects文件夹中。
- 通过将MotorType从类型视图窗格拖到项目视图窗格中的MotorObjects文件夹中,创建九个电机对象实例。
- 配置每个电机实例:
- 在项目视图中,选择电机。
- 在属性中,设置Acceleration和Speed属性值。可以输入任何有效类型的值。例如,输入:属性值Acceleration1Speed11
提供反馈