- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建报警类型
创建并配置自定义报警类型,以便能够创建报警类型的实例,而不是为同一图形对象创建多个具有不同值的报警。为报警类型创建自定义属性,以监测
报警网格
中不同报警实例的不同值。先决条件
- 创建报警类型
- (可选)添加自定义属性:
- 当在项目视图中选择了报警时,在属性中选择,然后选择变量。将显示新属性。
- 输入新属性的名称。
- 设置数据类型并输入一个值,或者创建一个指向具有该值的节点的动态链接。
- 在类型视图中,展开报警。
- 将报警对象从项目视图拖到类型视图中的报警中。
新报警类型具有后缀
,位于(type)
项目视图
中与原始报警相同的文件夹中。原始报警现已成为新类型的实例。提供反馈