系统要求

使用以下系统要求来确定您的计算机是否可以运行
FactoryTalk®Optix
FactoryTalk Optix 应用程序

FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的硬件要求

为达到
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的最佳性能,计算机至少应满足以下硬件要求:
  • Intel Core i5 标准功率处理器 (i5-8xxx)
  • 8 GB RAM 内存
  • 20 GB 可用硬盘空间

FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的软件要求

  • Microsoft® Windows 10 (x64) 或 Microsoft Windows 11 (x64)
  • 用于开发自定义 C# NetLogic 代码的外部代码编辑器
    提醒事项:
    Rockwell Automation
    推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器

  • 支持
    FactoryTalk®Hub
    的 Web 浏览器。支持的浏览器包括
    Google Chrome
    Microsoft Edge®
    等现代浏览器。
    Internet Explorer®
    等较旧的浏览器可能无法按预期工作。

FactoryTalk Optix 应用程序
的硬件要求

FactoryTalk Optix 应用程序
的硬件要求可能会因应用程序以及运行应用程序的设备类型而异。

FactoryTalk Optix 应用程序
的软件要求

  • Windows 10 (x64)、Windows 11(x64) 或 Ubuntu 22 (x64)
提醒事项:
FactoryTalk Optix 和 FactoryTalk Optix 应用程序可以在 VMware®(15 或更高版本)等虚拟机管理程序中运行。出于兼容性考虑,默认情况下使用软件渲染。
提醒事项: 包含 OptixPanels 和嵌入式边缘计算且运行 Yocto (ARM64) 的已关闭 Rockwell Automation 设备支持 FactoryTalk Optix 应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal