- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
系统功能
FactoryTalk Optix
版本 1.3.x 具有以下功能。- UI 增强功能
- 切换按钮、瞬时按钮和延迟按钮
- WebBrowser 对象中的自定义标头
- 水平和垂直布局换行到下一行或列,改进了响应式设计
- 样式表改进功能。通过新的控件样式集合提供更灵活的选项。
- 颜色选取器集合:DefaultStyleSheet、最近和收藏夹
- 趋势改进功能:Y 轴位置、对齐位置、标题、笔阈值、时间跟踪模式和范围
- 迷你图对象
- 版本控制增强功能
- Bitbucket 和 Azure DevOps 本地提供商支持
- GitLab 云提供商支持
- 能够在初始项目推送时创建新的远程存储库
- 报警增强功能
- 单一物位报警的活动变量现在可用于每个单独的报警级别。这样就可以在各个报警级别变成活动状态时绑定图形对象的属性以添加动画。
- 现在,每个报警阈值都可以具有唯一的消息,为操作员提供更精确的信息
- 数据记录器增强功能
- 改进了使用 RA EtherNet/IP 驱动程序时定期数据记录的性能
- ValueChange 数据日志类型现在可正确标记任何具有不良质量的值,这样可在标签质量变差或变好时在日志中明确记录
- 数据记录中包含不良质量的标签也不会停止记录数据日志中所有其他标签的值
- 安全增强功能
- 增加了对基于角色的安全的支持
- 能够在“管理用户和组”编辑器中添加和删除用户和组
- 能够在“管理用户和组”编辑器中添加和分配角色
- FactoryTalk Optix Studio 增强功能
- 添加到模板库的新图形对象
- 改进了项目和应用程序导入和导出性能
- 用于渐进式 Web 行为的 Web 浏览器更新,包括隐身模式、后台加载和脱机操作
- 在搜索条件前加上“n:”,可在项目视图中按 NodeId进行搜索
- 导出和导入 OPC UA NodeSet
- 创建和编辑动态链接时的数据类型变量筛选
- 工作区中的浏览名称和显示名称
- 通过路径格式提高了 YAML 文件的可读性
- 多监视器支持
- 通过 ChangePanel 和 OpenDialog 方法支持面板加载器、导航面板和下拉按钮对象的多个别名
- 表达式计算器中的 IF 内置函数
- 能够上传之前部署的未设置非易失性的项目
- Runtime 增强功能
- 用于 Ubuntu 22 的运行时工具
- 连接到 Web 画面引擎的浏览器会在 Runtime 没有响应和自动尝试重新连接时发出警报
- 所连接的客户端会话的 IP 地址属性
- 脚本增强功能
- 支持在 C# 中为 RemoteVariableSynchronizer 方法自定义轮询时间
- FactoryTalk Hub 中的 FactoryTalk Optix 登录页面增强功能
- 演示项目可供下载
- IoT PushAgent 脚本更新和增强功能
- 推送代理已移至库中的“脚本”
- PushAgent 协议已升级为 MQTTNet
- 通过常用默认值和其他脚本属性改进了配置
- 增强了与 Azure IoT Hub 的脚本兼容性
- 通信驱动程序增强功能
- 更新了 Beckhoff TwinCAT 通信驱动程序
- 西门子 S7 TIA Profinet 通信驱动程序中受证书保护的通信
- 能够创建通信驱动程序导入类型和用户定义类型的实例
- 许可证增强功能
- 对 FactoryTalk Optix 运行时权利进行主机转换
- 使用权利代理进行 Docker 许可
- 支持 Logix 控制器 AOI 本地标签,仅联机标签导入
- 现在可通过联机标签导入程序使用 Add-On 指令实例本地标签。 下一个版本将提供脱机 AOI 本地标签导入功能。
提供反馈