FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器

可通过
FactoryTalk Hub
在 Web 浏览器中使用
FactoryTalk Optix Studio

编辑器功能支持

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
支持除以下功能之外的所有其他
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
功能:
  • 通过
    输出
    选项卡保存日志。
  • 编辑 NetLogic 文件。
  • 打开
    FactoryTalk Optix
    帮助。
  • 输出
    选项卡中显示日志路径。
  • 添加文件和图像(通过将它们拖到
    FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
    中)。
  • 可以使用
    命令
    核心命令
    重新启动
    方法在运行时重新启动应用程序。

仿真器功能支持

FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
仿真器支持除以下功能之外的所有其他
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
仿真器功能:
  • 在运行时仿真器中控制
    Web浏览器
    对象。
  • 在运行时仿真器中控制
    PDF查看器
    对象。
  • 在运行时仿真器中控制
    视频
    对象。
  • 在运行时仿真器中控制
    窗口
    对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal