配置主窗口
主窗口包含在设计时显示在
FactoryTalk Optix Studio
中,和在运行时显示在 FactoryTalk Optix 应用程序
中的所有图形元素。- 在项目视图中,展开UI并双击MainWindow (type)。主窗口区域将显示在编辑器中。主窗口不包含任何图形元素。
- 在属性中,将宽度设置为1080,将高度设置为600。现在,主窗口的初始尺寸为1080 x 600。在运行时,可随时调整主窗口的大小。有关调整大小的更多信息,请参见大小惯例。小贴士: 要使应用程序适合画面分辨率,可以设置不同的宽度和高度值。或者,可以将全屏设置为True;但是,使用默认的假设置更便于开发和预览应用程序。编辑器中经过大小调整的空白主窗口
- (可选)如果您希望应用程序窗口悬浮在其他窗口之上,请将总在最前面设置为True。
- (可选)设置标题,为应用程序窗口提供自定义标题。例如,将标题设置为Quick start application以替换默认的窗口标题。
包含自定义标题的空白主窗口

提供反馈