- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
IUANode.Get<T>(browsePath)
返回一个 C# 对象,该对象与调用此方法的节点的第一个子节点相匹配。返回的对象名称与指定类型的参数匹配。
小贴士:
在 Visual Studio 和 Visual Studio Code 中,指定确切的类型 (
<T>
) 可改进代码的智能完成情况,而且更便于在编写代码时识别错误。在运行时,如果搜索的节点属于请求的类型,这种情况就很明显。如果搜索的节点不属于请求的类型,API 将返回
null
。T Get<T>(stringbrowsePath)
参数
- T
- 与要返回的 C# 对象的类相对应的IUANodeC# 类。
- browsePath(string)
- 可以是:
- 对象的BrowseName
- 信息模型中对象的路径,唯一表示为使用/分隔的BrowseName值序列
返回
- T
- 与请求的节点相匹配的 C# 对象。
示例
以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与包含 NetLogic 的节点的第一个
Motor1
子节点相对应:var motor = Owner.Get<Motor>("Motor1"); var currentSpeed = motor.Speed;
提供反馈