- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)
返回
ResourceURI
类型的 C# 对象,其 URIType
为包含文件绝对路径的 AbsoluteFilePath
。static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
参数
- path(string)
- 文件的绝对路径。
返回
- ResourceURI
- 包含参数中指示的路径的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可返回包含相对路径
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
的 ResourceURI
类型的 C# applicationRelativeResourceURI
对象。var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
提供反馈