在运行时配置区域设置

在运行时配置区域设置

在未配置用户区域设置的多语言项目中,可以在运行时通过图形对象提示用户选择会话区域设置。
使用包含 NetLogic 的自定义对象可以显示区域设置列表。在
会话
对象中选择的区域设置会更改项目的区域设置。
  1. 选择
    模板库
  2. 选择
    Widgets
  3. 组件
    下面,将
    用户编辑器
    拖到
    项目视图
    中的
    UI
    文件夹中。
  4. 中,选择
    关闭
  5. 项目视图
    中,展开
    用户编辑器#
    文件夹,然后将
    LocaleComboBox (type)
    拖到
    UI
    文件夹中。
  6. 右键单击
    用户编辑器#
    文件夹,然后选择
    删除
  7. 删除用户编辑器#
    中,选择
    删除
  8. 项目视图
    中,选择
    UI
    文件夹。
  9. 项目视图
    工具栏中,选择
    Add
    ,然后选择
    UI 会话
  10. (可选)当在
    UI
    文件夹中选择了
    UI会话# (type)
    时,在
    属性
    中的
    区域设置
    中键入所需的起始区域设置。
  11. 项目视图
    中,选择画面引擎。
  12. 属性
    中的
    会话
    中,选择在步骤 9 中创建的
    UI会话 (type)
  13. 右键单击所需的目标容器或页面,选择
    新建
    ,然后浏览到
    LocaleComboBox (type)
    以创建实例。
  14. 在新实例的
    属性
    中,在
    事件
    下面的
    选择已更改
    中,选择
    Add
    添加新方法
  15. 选择
    命令
    变量命令
    ,然后选择
    设置变量值
  16. VariableToModify
    中,选择
    选择节点
    别名
    会话
    VariableToModify
    ActualLanguage
  17. 属性中,选择正在编辑的
    LocaleComboBox#
    实例,然后选择
    SelectedValue
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal