- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建用户
创建具有自定义属性的用户类型,自定义属性可控制时钟标签在 UI 中处于显示还是隐藏状态。
- 创建用户:
- 在项目视图中,展开安全。
- 右键单击用户,然后选择 。
- 将光标悬停在用户上,选择并输入UserPersistentSettings。
- 在属性的底部选择,然后选择变量。
- 将光标悬停在变量上,选择并输入ShowClock。
- 选择变量旁边的Int32,然后选择Boolean。
- 创建用户类型:
- 在类型视图中,依次双击安全和用户。
- 在项目视图窗格中,将UserPersistentSettings拖到类型视图中。
- 为新用户类型创建文件夹:
- 右键单击用户,然后选择 。
- 将光标悬停在文件夹上,选择并输入UsersPersistentSettings。
- 添加具有持久性设置的用户:
- 在项目视图中,将光标悬停在UserPersistentSettings上,选择并输入Bob。
- 将Bob拖到UsersPersistentSettings中。
- 在属性中,将密码设置为test。
- 右键单击UsersPersistentSettings文件夹,然后选择 。
- 在属性窗格中,将密码设置为test。
- 将光标悬停在用户上,选择并输入Jane。
提供反馈