创建面板

创建面板

创建具有标签的面板,其标签可根据当前登录用户的区域设置进行调整。
  1. 为面板创建文件夹:
    客户端项目将获取该文件夹。
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      ,然后选择
      新建
      文件夹
    2. 将光标悬停在文件夹上,选择
      Edit
      并输入
      Panels
  2. 创建面板 (type):
    1. 项目视图
      中,右键单击
      Panels
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 右键单击
      面板1 (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    3. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      HelloWorldLabel
    4. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Hello World!
  3. 添加面板加载器:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板加载器
    2. 将光标悬停在面板加载器上,选择
      Edit
      并输入
      ServerPanelLoader
    3. 属性
      中,在
      面板
      ProjectName
      UI
      Panels
      面板1 (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal