水平布局

自动将直接子图形对象水平并排的面板
BrowseName
RowLayout
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
内容对齐
ContentAlignment
子对象的水平对齐方式。左对齐:子对象锚定在左侧;居中:子对象锚定在中间;右对齐:子对象锚定在右侧
换行
Wrap
设置布局内容的换行模式
水平间隙
HorizontalGap
布局中列之间的间距
垂直间隙
VerticalGap
布局中行之间的间距
移动对象
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal