OMRON Fins 工作站
表示 OMRON Fins PLC 的对象
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
|---|---|---|---|
源网络地址 | SourceNetworkAddress | 默认值 = 0。它对应于名为网络地址的 FINS 参数。如果 PC 和所有设备在同一网络中,则可以将该选项设置为 0。有效值的范围是: 0..127 | |
源节点地址 | SourceNodeAddress | 默认值 = 50。它对应于名为节点地址的 FINS 参数。有效值的范围是: 0..254。通常它对应于 PLC 以太网卡 IP 地址的最后一个八位字节,也就是说,如果 192.168.0.54 是 PLC IP 地址,则使用 54 作为节点号 | |
端口 | Port | 默认值 = 9600。这是要连接的设备的 TCP 端口号。有效端口号范围是 1 到 65535。由于 FINS 协议要求源和目标端口号相同,因此,如果此参数发生修改,则还应当修改本地绑定端口参数,并且两个值必须相等 | |
提供反馈