Modbus 驱动程序
通过 Modbus 协议与控制器通信的驱动程序
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
奇偶性 | Parity | (仅 RTU 模式) 用于处理传输错误的奇偶校验位。偶校验: 如果字节中的 1 位是奇数,则添加 1 位,直到 1 位是偶数。奇校验: 如果字节中的 1 位是偶数,则添加 1 位以使其为奇数 | |
流控制 | FlowControl | (仅 RTU 模式) 所用通信类型的数据流控制类型。无: 没有流控制 - 协议不需要流控制;硬件: 流控制由串行线路电气信号 (例如,RTS、CTS 等) 管理;软件: 数据流控制为 XON/XOFF |
提供反馈