工程单位转换器

BrowseName
EUConverter
SuperType
转换器(Converter)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
原始最小值
RawMin
要转换的最小输入值
原始最大值
RawMax
要转换的最大输入值
标定最小值
ScaledMin
已转换单位的最小值
标定最大值
ScaledMax
已转换单位的最大值
Source
动态链接模式
Mode
(继承自转换器)
拉取
IsPull
(继承自转换器)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal