创建界面元素

创建界面元素

创建圆形仪表、按钮和数据网格。
  1. 创建圆形仪表:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      圆形仪表
    2. 属性
      中,在
      ProjectName
      模型
      Variable1
      之间创建动态链接。
  2. 创建数据网格:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      数据网格
    2. 属性
      中,在
      模型
      ProjectName
      数据存储
      ODBC数据库1
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 查询
      设置为
      SELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC
  3. 配置数据网格列:
    1. 属性
      中的
      下面,双击
      数据网格列1
      并输入
      TimestampColumn
    2. 数据条目模板
      下面,在列的
      文本
      属性和
      别名
      {Item}
      PointedNode
      Timestamp
      之间创建动态链接。
      提醒事项:
      插入动态链接子路径...
      字段中输入
      Timestamp
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 标题
      设置为
      Timestamp
    4. 选择
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      文本列
    5. 属性
      中的
      下面,双击
      数据网格列1
      并输入
      VariableValueColumn
    6. 数据条目模板
      下面,在列的
      文本
      属性和
      别名
      {Item}
      PointedNode
      Variable1
      之间创建动态链接。
      提醒事项:
      插入动态链接子路径...
      字段中输入
      Variable1
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    7. 标题
      设置为
      Variable value
  4. 创建“刷新”按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Refresh Data
    3. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      数据网格1
      刷新
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal