创建列表框

创建列表框

创建用于在电机和 Kiln 对象之间切换的列表框。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    数据控件
    列表框
  2. 属性
    中,在
    模型
    ProjectName
    模型
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. 展开
    模型
    ,然后在
    ItemKind
    类型
    ObjectTypes
    对象
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal