配置数据网格

配置数据网格

配置用于从项目节点或数据库获取数据的数据网格。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    数据控件
    数据网格
  2. 属性
    中,在
    模型
    属性和节点之间创建动态链接。
    所选节点
    组合框
    数据库对象
    数据库表中包含的值。
    项目节点
    所有直接子节点的特性值或属性值。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. (可选)通过设置
    ItemKind
    来指定要在对象中显示的项类别。
    小贴士:
    ItemKind
    属性将使用子节点中识别的对象或变量类型自动设置。
    例如,如果模型基于一个文件夹节点,而且该节点包含多个具有
    Motor
    对象类型的实例,则会通过引用类型 自动设置
    ItemKind
    。在这种情况下,显示的值是不同实例( 等等)的特性或属性。
  4. 通过选择
    旁边的
    Add
    来向网格中添加列。
  5. 通过设置
    文本
    标题
    属性值来配置列。
  6. (可选)在
    事件
    中,将
    选择已更改
    刷新
    方法关联。
    每次与对象交互时,对象中包含的条目都会刷新。
  7. (可选)通过设置
    排序顺序
    排序依据
    值对项进行排序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal