- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
OMRON EtherNet/IP 驱动程序
使用 OMRON EtherNet/IP 驱动程序时,请遵守以下准则。
支持的控制器
该驱动程序可以支持以下控制器系列:
- OMRON® NJ 系列
- OMRON® NX 系列
- OMRON® NU 系列
重要提示:
驱动程序已使用 NJ301-1100 固件版本 1.09 和 NJ101-9000 固件版本 1.50 进行测试。
控制器标签导入
只能在脱机模式下从
TXT
文件导入标签。
重要提示:
在导入标签之前:
- 在 Sysmac® Studio 中,将网络发布设置为仅发布。
- 在 Sysmac® Studio 中,将标签导出到TXT文件。
有关更多信息,请参阅产品文档。
数据类型
该驱动程序支持以下数据类型:
控制器数据类型 | FactoryTalk Optix 数据类型 | 长度 | 注释 |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 位 | |
BYTE | BYTE | 1 个字节 | |
WORD | UINT16 | 2 个字节 | |
DWORD | UINT32 | 4 个字节 | |
LWORD | UINT64 | 8 个字节 | |
SINT | SBYTE | 1 个字节 | |
INT | INT16 | 2 个字节 | |
DINT | INT32 | 2 个字节 | |
USINT | BYTE | 1 个字节 | |
UINT | UINT16 | 2 个字节 | |
UDINT | UINT32 | 4 个字节 | |
LINT | INT64 | 4 个字节 | |
ULINT | UINT64 | 8 个字节 | |
REAL | FLOAT | 4 个字节 | |
LREAL | DOUBLE | 8 个字节 | |
TIME | DURATION | 4 个字节 | |
DATE | DATE TIME | 2 个字节 | 可以对 日期和时间 对象使用这些数据类型,这些对象可用于设置和查看日期和时间数据。 |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 个字节 | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 个字节 | |
STRING(256) | STRING-MAX256 | 256 个字节 | |
ARRAY | Type[Length] | ||
ARRAY 2 Dimensionale | Type[Rows, Columns] |
提供反馈