- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
配置项目的密码策略
配置项目节点的属性,以便在运行时为应用程序的用户配置密码策略。
密码策略属性指定密码长度、期限和历史记录。配置属性或动态链接到属性,以便在运行时更改密码:
- 在项目视图中,选择根节点。
- 在属性中,展开密码策略,并指定:
- 最长密码期限。最多经过多少天后,用户必须更改其密码。
- 强制执行密码历史。先前密码的使用策略。输入 1 将不允许使用先前的密码,输入 0 将允许使用先前的密码。如果输入大于 1 的数字,则用户重用密码的次数不得超过该值所表示的次数。
- 最短密码期限。最短经过多少天后,用户必须更改其密码。
- 最短密码长度。密码必须包含的最小字符数。
提供反馈