搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
保存并提交更改
保存进度并将更改提交到本地版本控制存储库。
小贴士:
有关版本控制的更多信息(包括如何将更改推送到远程存储库),请参见
版本控制
。
在工具栏中,选择
保存并提交
。
如果需要,在提示中选择
打开 FactoryTalk Optix Studio 选项
以配置用户名和电子邮件。
需要提供用户名和电子邮件才能将更改提交到存储库。
输入有意义的提交消息。
例如,输入
Configured quick start project
。
选择
确定
。
要查看提交历史记录并将项目还原到某次提交,请选择
查看历史记录
。
提交历史记录
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal