配置用于显示所记录报警的小组件

添加在运行时显示有关报警的历史数据的小组件。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
  2. 中,搜索
    Alarm History Grid with filter
  3. 组件
    下面,将
    带有筛选器的报警历史记录网格
    拖到
    项目视图
    中的
    Page3 (type)
    上。
  4. 选择
    关闭
  5. 项目视图
    中,选择
    FilteredAlarmHistoryGrid1
  6. 属性
    中,将
    水平对齐
    设置为
    拉伸
    对象将在运行时根据容器调整其宽度。
  7. 报警事件记录器
    ProjectName
    记录器
    报警事件记录器1
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
Page3 中带筛选器的已筛选报警历史记录网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal